您好!
将修订历史记录的修订版本 C (2018年9月)更改为修订版本 D、在第41页中添加了图93和94。
我们的客户指出、不仅增加了两个数字、还更改了启动和关断程序。
如果通过修订版 C 的过程启动和关断器件、是否存在任何问题?
器件是否可能损坏?
此致、
Akio Ito
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Akio、
至于启动序列、如果 I2S 在上拉/ PDN 期间导通、GPIO 检测会下降更多电流。 因此、建议首先拉高/PDN、然后提供 I2S。
关断过程中、不需要对/PDN 和 I2S 进行关断操作。 由于/PDN 将不会引起弹出问题而使器件断电、并且关闭 I2S 时钟也会触发时钟故障、从而使 TAS5825M 在没有弹出的情况下进入 HIZ 模式。
RDGS、
Matthew