This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:启动和关断过程

Guru**** 2476055 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808575/tas5825m-startup-and-shutdown-procedures

器件型号:TAS5825M

您好!

将修订历史记录的修订版本 C (2018年9月)更改为修订版本 D、在第41页中添加了图93和94。
我们的客户指出、不仅增加了两个数字、还更改了启动和关断程序。
如果通过修订版 C 的过程启动和关断器件、是否存在任何问题?
器件是否可能损坏?

此致、
Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akio、

    Rev D 数据表中的启动过程的主要目的是确保 TAS5825M 可以正确初始化。

    器件不会损坏。 但是、一个潜在的风险是 TAS5825M 可能无法正确启动。  

    我们建议所有客户遵循 Rev D 数据表中的启动和关断过程。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San、

    感谢您的回答。 还有一个来自客户的问题。
    请告诉我们为什么在否定/PDN 后启动 I2S 时钟输入无关紧要。
    在修订版本 C 和 D 中、I2S 时钟输入开始和/PDN 取反的时序

    即使拔出交流电源插头、是否仍应执行关断程序?

    此致、

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akio、

    至于启动序列、如果 I2S 在上拉/ PDN 期间导通、GPIO 检测会下降更多电流。 因此、建议首先拉高/PDN、然后提供 I2S。

    关断过程中、不需要对/PDN 和 I2S 进行关断操作。 由于/PDN 将不会引起弹出问题而使器件断电、并且关闭 I2S 时钟也会触发时钟故障、从而使 TAS5825M 在没有弹出的情况下进入 HIZ 模式。  

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和 San、

    感谢您的回答。 我已将您的答案发送给我们的客户。
    但如果他仍未能解决问题,我可否再问一个问题呢?

    此致、
    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akio、

    当然。 只要有进一步的问题出现、就给我发送电子邮件。

    RDGS、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和 San、

    感谢您的合作建议。
    当我在关断时观察到/PDN、SDA (I2C)和 OUT_A+的信号时、我了解为什么需要至少6ms 的等待。
    但我无法理解修订版本 D 从深度睡眠更改为 HIZ 的原因

    此致、

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akio、

    顺便说一下、HIZ 和我的侧深睡眠没有什么大区别。 我认为这不是必须遵循的顺序。

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和 San、

    客户似乎几乎可以了解启动和关闭过程、因此我关闭了此主题。 感谢你的帮助。  

    此致、

    Akio Ito