This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:原理图检查

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799837/tlv320aic3110-schematic-check

器件型号:TLV320AIC3110

您好!

我们使用 TLV320AIC3110从处理器驱动扬声器和驻极体电容式麦克风、我想验证我的原理图。 请您仔细查看并提供任何问题/改进。

我的问题是:

1) 1)我向 IOVDD 提供+1.8V 电压。 MCLK 、DOUT、WCLK、DIN、BCLK、 复位、GPIO1为1.8V?  

2) 2)我也将 VDD_3V3用于我的处理器。 您是否会建议为 AVDD 使用单独的电源?

谢谢、

Faiz  

e2e.ti.com/.../7183.audio.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Faiz、

    是的。 所有数字 I/O 将为1.8V、包括 SDA 和 SCL

    通常最好使用单独的3.3V 电源。 这些数字电源上可能存在相当大的噪声、使用单独的模拟电源是保持电源清洁和性能正常的好方法。

    关于您的原理图:
    1:您交换了 SPRVDD 和 SPLVSS。 (SPRVDD 接地、SPLVSS 连接到5V)
    SPLVDD 和 SPRVDD 上的去耦电容极低。 数据表建议使用0.1uf +22uf。 引脚上的电容。

    2、Mic1RP 可通过0.47uf 电容与 GND 进行交流耦合。 这将防止不必要的噪声耦合、并防止在悬空引脚接收到较大瞬态时对器件造成任何损坏。
    3.您的麦克风偏置电阻不平衡,您这样做的原因是什么?
    4.如果不使用 MICDET,则将其终止为 GND。

    5.如果您担心 EMI,请查看以下推荐滤波器的应用手册: www.ti.com/.../slaa495.pdf

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您的建议。 我应用了您提到的更正。 请参阅随附的。

    我还有一个问题是、我应该将 HPL 和 HPR 接地还是将其保持悬空?  

    谢谢、
    Faiz

    e2e.ti.com/.../3617.audio.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Faiz、
    HPL 和 HPR 可保持悬空。

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!