请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799837/tlv320aic3110-schematic-check
器件型号:TLV320AIC3110您好!
我们使用 TLV320AIC3110从处理器驱动扬声器和驻极体电容式麦克风、我想验证我的原理图。 请您仔细查看并提供任何问题/改进。
我的问题是:
1) 1)我向 IOVDD 提供+1.8V 电压。 MCLK 、DOUT、WCLK、DIN、BCLK、 复位、GPIO1为1.8V?
2) 2)我也将 VDD_3V3用于我的处理器。 您是否会建议为 AVDD 使用单独的电源?
谢谢、
Faiz