This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:在"第1页/寄存器9"在初始化编解码器期间(仅在启动编解码器时发生)、当将 D3位设置为1时、生成一个噪声蜂鸣音"Bop"

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799901/tlv320aic3254-a-noise-beep-bop-is-generated-when-setting-bit-d3-1-at-page-1-register-9-during-initializing-the-codec-only-happen-when-starting-codec

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: TPA3112D1

尊敬的支持者:

我们正在设计使用 TLV320AIC3254IRHBR 的扬声 器、TPA3112D1是 TI 的编解码器和放大器、请参阅随附的原理图、它们与 Beagle Bone Black 开发板配合使用以进行操作。 在该设计中、我们主要使用 TLV320AIC3254评估模块、但我们的编解码器芯片组存在一个大问题、妨碍了我们生产、下文对此进行了说明。

编解码器通过 LOL 信号(编解码器的引脚22)连接到扬声器。 加电系统后、Beagle Bone Black 将启动编解码器芯片并在" 第1页/寄存器9: 输出驱动器功率控制寄存器- 0x01 / 0x09 (P1_R9)"、扬声器发出的噪声蜂鸣声"Bop"会给我们的产品带来不便。 此问题仅在系统循环通电后发生一次。 我们使用评估套件 TLV320AIC3254在外部使用 Beagle Bone 进行测试、每次软件工程师将位 D3设置为1时、都会生成噪声"Bop"、如果 D3清除并再次设置、则噪声"Bop"不会再次生成。  

您能考虑为我提供有关此问题的帮助吗? 我尝试在信号 LOL 输出电路上进行一些返工、但没有成功的改进。

谢谢、此致、

Toan Thieu。

 e2e.ti.com/.../7167.Audio.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toan、

    线路输出上没有任何杂音抑制功能、因为它们用于连接到具有静音功能的外部放大器。

    HP 输出在上电时确实具有弹出抑制功能。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的快速回复。 在解决这个问题时、我们只有一个选项可以在下一级控制放大器的功率。 对吗? 你有什么建议吗?

    谢谢、 此致、

    Toan Thieu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toan、

    是的、保持放大器静音、然后打开 LOR 和 LOL 输出、最后撤消放大器的静音

    -Steve Wison
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    听起来不错。 我们现在将更改设计。 如果您不介意、我可以再问您一个有关此编解码器的问题。 我的软件工程师向我报告、HP 仍然存在 BOP 问题、如 LOL 或 LOR。 您是否有任何建议或想法可以在哪里解决? 我将立即要求我的软件进行测试、以解决此问题。

    谢谢、
    Toan Thieu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toan、

    我刚才回答了另一个必须是您的软件工程师的主题。 我们可以解决此处出现的 HP 弹出问题。

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、
    你们太好了、感谢你们的支持。

    谢谢、