主题中讨论的其他器件: TPA3112D1
尊敬的支持者:
我们正在设计使用 TLV320AIC3254IRHBR 的扬声 器、TPA3112D1是 TI 的编解码器和放大器、请参阅随附的原理图、它们与 Beagle Bone Black 开发板配合使用以进行操作。 在该设计中、我们主要使用 TLV320AIC3254评估模块、但我们的编解码器芯片组存在一个大问题、妨碍了我们生产、下文对此进行了说明。
编解码器通过 LOL 信号(编解码器的引脚22)连接到扬声器。 加电系统后、Beagle Bone Black 将启动编解码器芯片并在" 第1页/寄存器9: 输出驱动器功率控制寄存器- 0x01 / 0x09 (P1_R9)"、扬声器发出的噪声蜂鸣声"Bop"会给我们的产品带来不便。 此问题仅在系统循环通电后发生一次。 我们使用评估套件 TLV320AIC3254在外部使用 Beagle Bone 进行测试、每次软件工程师将位 D3设置为1时、都会生成噪声"Bop"、如果 D3清除并再次设置、则噪声"Bop"不会再次生成。
您能考虑为我提供有关此问题的帮助吗? 我尝试在信号 LOL 输出电路上进行一些返工、但没有成功的改进。
谢谢、此致、
Toan Thieu。