This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:用于双音圈应用的 BTL

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/810264/tpa3116d2-btl-for-dual-voice-coil-application

器件型号:TPA3116D2

你(们)好

  我的客户将 TPA3116D2 (__LW_AT__BTL 模式)用于双音圈扬声  器、但断开 TPA3116D2芯片的速度很高。 它是否适合驱动双音圈扬声器,或者是否有任何改进方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    您能否提供更多详细信息?

    PVCC、增益、PoUT 如何?

    如有可能、请与我们分享原理图。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

     原理图如下所示、负载为4欧姆。 另外、当 PVDD 为22V 时、芯片很容易击穿。 PVDD 为18V、故障 率降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    R117和 R121的电阻值是多少?

    当问题发生时、故障状态是什么? 请检查是否发生了任何故障。

    请尝试移除电阻器 R117和 R121。

    恐怕会有 OC。

    此致、

    Derek