This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:有关待机状态和静音功能的问题

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799865/tas5411-q1-question-about-standby-state-and-mute-function

器件型号:TAS5411-Q1

大家好、

我收到了客户的以下问题、您能否提供答案?

问1)如果 STANDBY 设置为"L"、寄存器内容是否保持不变? STNADBY 变为高电平时初始化为默认值?

问2)待机设置为低电平时、输出信号会立即禁用为悬空状态? 还是像软静音一样逐渐关闭?

问3)当 MUTE 设置为高电平时、输出端口将如何工作? 它会立即关闭吗? 还是像软静音一样逐渐关闭?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo、

    是的、在待机模式下、一切都已断电、因此寄存器将丢失。

    是的、它将立即关闭。

    是的、正确。 它是模拟输入器件、应在 DAC 或 DSP 中设计软静音。

    迪伦