请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5411-Q1 大家好、
我收到了客户的以下问题、您能否提供答案?
问1)如果 STANDBY 设置为"L"、寄存器内容是否保持不变? STNADBY 变为高电平时初始化为默认值?
问2)待机设置为低电平时、输出信号会立即禁用为悬空状态? 还是像软静音一样逐渐关闭?
问3)当 MUTE 设置为高电平时、输出端口将如何工作? 它会立即关闭吗? 还是像软静音一样逐渐关闭?
谢谢、此致、