大家好、团队、
我 最近测试了 TAS2557的电量特性、使用了 TAS2557EVM 和 APx555。
μH 条件根据数据表(ROM 模式1、VDD= IOVDD = 1.8V、RESETZ = IOVDD、RL = 8 Ω+ 33 μ F、I2S 数字输入)、VBAT=5V。 我使用 在线应用的 TAS2557EVM 和 测试期间的 APx555。
但是、在 8R 负载下、我无法获得最大输出功率、即 Pout_max=3.8W@1% THD+N (如数据表规格所示)。
如下图所示、我已将1KHz 正弦波设置为最大电平0dBFs、但仅得到输出功率= 1.28W
下图是我的测试板和连接。 您能帮我找出测试中的问题吗?