This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:要初始化哪些寄存器

Guru**** 2476055 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/809242/tas2505-what-registers-to-initialize

器件型号:TAS2505

大家好。 我不熟悉音频应用。 目前、我正在尝试测试 TI 的 Wi-Fi CC3220、其中 McASP 通过 TAS2505支持两个 I2S 通道。

我尝试通过 I2S 发送 WAV 文件原始数据或 PCM 原始数据。 我应该配置哪些寄存器来播放这些音频文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    《应用参考指南》中提供了一些示例设置。
    如果您想通过 I2S 发送音频、我建议按照示例4.0.7或4..8进行操作。
    此外、GUI 还具有几个示例设置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ivan。 在关闭之前、我可以添加一些内容吗?

    -Q0。 如果我使用 I2S、如果我不想在播放 WAV 文件时将模拟信号混合到输出级、我不需要 AINL 和 AINR、对吧?

    -Q1。 此"4.0.7通过 DAC 和耳机/扬声器输出播放数字数据的示例寄存器设置"示例是否用于配置 TAS2505播放 WAV 文件?

    -Q2。 要播放 WAV 文件、配置完成后、是否有 I2S 示例可供我参考?

    [引用 USER="Ivan Salazar"]如果您想通过 I2S 发送音频,我建议遵循示例4.0.7或4.0.8.

    这些示例看起来像是通过 I2C 配置芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    • 问题0。 如果您只需要数字音频、则不需要 AINL 和 AINR。 如果不使用这些引脚、则应将它们交流耦合到 GND 或相互连接。
    • 问题1. 是的、此示例将 DAC 配置为接收 I2S 音频、并将其输出路由到扬声器和耳机驱动器。
    • 问题2. 您应该将 WAV 文件放入 I2S 数据协议中,或支持的格式之一:右主体化,左对齐。 I2S 或 DSP。 应用参考指南第2.7节详细介绍了支持的音频格式。  

    该器件通过其寄存器进行配置、因此可通过 I2C 或 SPI 进行配置。 有关寄存器的详细信息、请参阅 应用参考指南第5.7节

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器