This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:输出噪声

Guru**** 2555950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/809142/tlv320aic3104-noise-on-output

器件型号:TLV320AIC3104
Thread 中讨论的其他器件:TPA6211A1

大家好、我已经连接了输出的一些示波器截图、其中显示了启用输出时的噪声。  您能给我一些调试技巧吗?如果 MCLK 信号更多地是数字信号而不是正弦波、我在数据表中没有看到这方面的任何内容。

随附三个屏幕快照。 01-away-volume-level7.bmp 和02-away-volume-muted.bmp 显示了我们在编解码器输出端看到的噪声。 03-SC_SYSTEM_CLOCK.bmp 是系统时钟线。 在这个上面放置一些光标、它的测量值为12MHz、交流耦合。

 

w.r.t 图01和02、蓝色迹线位于其中一个扬声器引脚上、接地、示波器直流耦合。 编解码器输出端的黄色迹线位于 TP106处(请注意、原理图上没有 LPF、但我们已将其连接到电路上)、因此 TP106位于滤波器前面、交流耦合。 粉色走线是 vamp_C1、TP103、它是音频放大器使能信号、在 IC25上关断。

 

在01-away-volume-level7.bmp 中、音量级别设置为7、我们可以在蓝迹线上看到音频消息、该消息的长度约为0.5秒。 只是一个短消息,显示“离开”。 整个 wav 文件将播放大约1.5秒、您可以在粉色迹线上看到这一点、因为这是启用音频放大器的时长。 在蓝色走线上很难看到噪声、但在黄色走线上的编解码器引脚的输出上更明显。

 

在02-AWAE-VOLUME-MESTLUME.bmp 中,我将音量调低至零,因此我们看到的只是尝试播放信息,但噪音脉冲仍然存在,持续约2秒,并且即使在信息停止后也会运行约1秒。

 

这似乎符合我们在 http://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/465738上获得的解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajayt、  

    这看起来可能只是来自 DAC 调制器的带外噪声。  您能否进行 FFT 并查看它们的噪声分布在何处?  您采取了哪些措施来使噪声停止?  当您将音频静音时、 您使用了哪种静音功能?

    请查看 此应用报告 、了解带外噪声。  如果这是 OOB 鼻、则会提供一些指导。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steve、输出确实有这个 RC 滤波器、不幸的是、我想噪声不是带外的、它在音频谱中显示为一个 mush 类型的噪声。  已经看到其他的帖子、建议线路输出应该通过混频器通道(即使它具有更高的功耗)、因为混频器内置了滤波器、您是否同意。   如果主时钟抖动或需要改进、您是否会遇到这样的噪声-是否有方法检查时钟设置是否正确?  不过、输出放大器是采用 TPA6211A1驱动的单端放大器的 AB 类。  我们是否应该更仔细地处理或查看其他内容、例如时钟抖动?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajayt、  

    混频器通道将衰减一些带外噪声、 但如果您已经有滤波器、 则使用 DAC_L2路径实际上是更高性能的路径。  它具有更多带外噪声、 但带内噪声和失真将更低。  

    主时钟应为方波、 具有正弦波肯定会导致更多抖动和更低的性能。  

    该 MCLK 来自哪里?  编解码器是否处于主控模式?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、   

    我们将清理时钟到方波、看看这是否会改善噪声  

    1. 我已将 LEFT_LOP 和 RIGHT _LOP 的增益从0dB 增加到6dB、但这似乎会增加输出的噪声。 因此、我将这些降低回0dB。
    2. 在本例中、我将寄存器81和91设置为任意级别-27dB、这对噪声级别有很大影响。 当我降低了这里的设置范围时、似乎没有任何真正的变化。噪声级别、但如果这些寄存器设置为零、则噪声会增加、因此将其设置为某个值会有所不同。
    3. 此外、将寄存器88设置为与寄存器81相同、这会将 SPKR_OUT 上的直流输出设置为固定的直流电平。

     

    以下是供参考的最新寄存器设置。

     

    [4033.268763](0)0:(1)128:(2)68:(3)16.

    [4033.268792](4)4:(5)0:(6)0:(7)10.

    [4033.268802](8)0:(9)0:(10)0:(11)1.

    [4033.26888](12)0:(13)0:(14)0:(15)0

    [4033.26820](16) 0:(17)143:(18)248:(19)120

    [4033.26830](20) 120:(21) 120:(22) 120:(23) 120

    [4033.26888](24)120:(25)0:(26)112:(27)254

    [4033.26888](28)0:(29)0:(30)254:(31)0

    [4033.268856](32) 24:(33)24:(34)0:(35)0

    [4033.268865](36)0:(37)0:(38)16:(39)0

    [4033.26874](40)0:(41)80:(42)0:(43)129

    [4033.26883](44)129:(45)0:(46)118:(47)118

    [4033.26881](48)0:(49)118:(50)118:(51)4.

    [4033.268900](52)0:(53)118:(54)118:(55)0

    [4033.268909](56) 118:(57)118:(58)4:(59)0

    [4033.26891](60)118:(61)118:(62)0:(63)118

    [4033.268927](64)118:(65)4:(66)0:(67)118

    [4033.268936](68)118:(69)0:(70)118:(71)118

    [4033.26894](72)4:(73)0:(74)0:(75)0

    [4033.268953](76)0:(77)0:(78)0:(79)0:(79)0

    [4033.268962](80)0:(81)182:(82) 118:(83) 0

    [4033.268971](84)118:(85)118:(86)9:(87)0

    [4033.26898](88)246:(89)118:(90)0:(91)54

    [4033.26888](92)118:(93)9:(94)0:(95)0

    [4033.26897](96)0:(97)0:(98)0:(99)0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、  

    1. 是的、 输出增益会增加噪声。 我建议仅在您真正需要时使用增益。  

    2.?  这很奇怪... 这里不应该有任何互动... 他们是否使用 ADC?

    3.你能澄清吗?  

    此致、

    -Steve Wilson