https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/809142/tlv320aic3104-noise-on-output
器件型号:TLV320AIC3104Thread 中讨论的其他器件:TPA6211A1
大家好、我已经连接了输出的一些示波器截图、其中显示了启用输出时的噪声。 您能给我一些调试技巧吗?如果 MCLK 信号更多地是数字信号而不是正弦波、我在数据表中没有看到这方面的任何内容。
随附三个屏幕快照。 01-away-volume-level7.bmp 和02-away-volume-muted.bmp 显示了我们在编解码器输出端看到的噪声。 03-SC_SYSTEM_CLOCK.bmp 是系统时钟线。 在这个上面放置一些光标、它的测量值为12MHz、交流耦合。
w.r.t 图01和02、蓝色迹线位于其中一个扬声器引脚上、接地、示波器直流耦合。 编解码器输出端的黄色迹线位于 TP106处(请注意、原理图上没有 LPF、但我们已将其连接到电路上)、因此 TP106位于滤波器前面、交流耦合。 粉色走线是 vamp_C1、TP103、它是音频放大器使能信号、在 IC25上关断。
在01-away-volume-level7.bmp 中、音量级别设置为7、我们可以在蓝迹线上看到音频消息、该消息的长度约为0.5秒。 只是一个短消息,显示“离开”。 整个 wav 文件将播放大约1.5秒、您可以在粉色迹线上看到这一点、因为这是启用音频放大器的时长。 在蓝色走线上很难看到噪声、但在黄色走线上的编解码器引脚的输出上更明显。
在02-AWAE-VOLUME-MESTLUME.bmp 中,我将音量调低至零,因此我们看到的只是尝试播放信息,但噪音脉冲仍然存在,持续约2秒,并且即使在信息停止后也会运行约1秒。