This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:TLV320AIC3104 EVM 无法连接到计算机、有时会建立连接、但会显示未知器件、无法导出参数

Guru**** 2580475 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799044/tlv320aic3104evm-k-the-tlv320aic3104-evm-cannot-be-connected-to-the-computer-sometimes-the-connection-is-made-but-the-unknown-device-is-displayed-and-parameters-cannot-be-exported

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

TLV320AIC3104 EVM 无法连接到计算机
有时会建立连接、但会显示未知设备、无法导出参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clark、

    GUI 似乎能够识别 EVM、您遇到的问题是什么?

    您运行的是哪个版本的 Windows? 您是否在 AIC3104EVM 产品页面上安装了 Windows Vista/windows 7驱动程序?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 win10、Win7、XP 和其它系统上的不同计算机上的测试结果显示无法识别 USB 设备。

    有时、USB 设备可能正常、但无法在软件上识别、在 win10软件安装错误中、无法安装。

    随附操作屏幕截图、请查看!谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clark、

    在 Windows 10中、右键单击安装文件、然后单击"兼容性故障排除"、这将允许您安装软件。

    您还需要安装驱动程序更新
    转至 TLV320AIC3104EVM 产品页面、然后单击"软件"下载名为"USB-MODEVM Windows XP/Vista/7驱动程序"的软件

    这将下载一个包含两个.inf 文件的文件夹:
    USB-MODEVM_Vista&7.inf
    USB-MODEVM_WDM.inf

    要安装 USB-MODEVM_Vista&7.inf 文件:
    右键单击此文件并选择"安装"。 如果器件在这之前插入了电源
    安装文件后,需要从 Windows 设备管理器中的“未知设备”类中删除设备。

    要安装 USB-MODEVM_WDM.inf 文件:
    将此文件复制到%SystemRoot%\inf 并重新启动计算机。 如果设备是在复制此文件之前安装的,则需要从 Windows 设备管理器中的“未知设备”类中删除该设备。

    在 Windows 10上、必须关闭驱动程序签名强制。 为此、您需要拥有计算机的管理员权限。

    此致、
    -Steve Wilson