This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:配置指南

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799333/pcm3168a-configuration-guidance

器件型号:PCM3168A

PCM3168A 专家、

我们的一位客户希望将 PCM3168A 配置为用作 I2S/TDM 端口上的从器件、音频时钟主器件可提供:

SCKI = 24.576MHz

位时钟= 12.288MHz

LRCK = 48kHz

6通道"输入"(ADC 至 DOUT1)和8通道"输出"(DIN1至 DAC)

位时钟以32位/采样的速率运行、而每个采样只使用24位、而24位是左对齐的。

我相信这与图1中的单速率、48kHz、512fs、24.576MHz 一致。  和图52、左对齐单个。

您能否为我确认这是此设备的有效配置?

设置应该是什么:

寄存器65中的 FMTDA[3:0]

寄存器81中的 FMTAD[2:0]

谢谢、

Darren

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    是的、这是此器件的有效配置。

    每帧的前24位将是数据、每帧的后8位将被忽略。  

     寄存器65 FMTDA[3:0]应为0111

    寄存器81 FMTAD[2:0}应为111

    此致、

    -Steve Wilson