This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756浪涌电流问题

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/807876/tas5756m-question-of-tas5756-inrush-current

器件型号:TAS5756M

您好、Sirs、

使用 TAS5756和22uH 的旁路代码、0.68uF LC 滤波器。 我们在第一次回放期间观察到高浪涌电流、而在另 一个周期后浪涌电流变得更低。   

------------------------------------------
#重置 TAS5756
w 98 00 00
宽98 02 11
W 98 01 11

#睡眠 TAS5756
w 98 00 00
宽98 03 11
宽98 02 10

#将 TAS5756 DAC 增益配置为-12dB
w 98 00 00
w 98 2b 01
W 98 3D 48
宽98 3e 48

#禁用 miniDSP_D 自适应模式
w 98 00 2c
W 98 01 00

#配置 TAS5756以通过 BCLK 同步
W 98 00 01
W 98 03 04

w 98 00 00
宽98 0d 10.
宽98 25 08
宽98 08 10

#唤醒 TAS5756
w 98 00 00
宽98 02 00
w 98 03 00
------------------------------------------

首次突发音调和正弦波回放:






第二次突发音调和正弦波回放:





在下电上电后、浪涌再次变为高电平。 它是否是 TAS5756器件的正常行为?

谢谢、此致、

陈耀恩
2019年6月4日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我不记得我们以前曾看到过这种情况。  您能否提供 我们可以测试的突发音调? 谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我将通过电子邮件向您发送测试模式。

    此外、TAS5756还支持针对第0x00页、寄存器0x3F 和第0x00页、寄存器0x40上数字音量控制的可编程斜升和斜降。 我们假设我们可以减少使用这些寄存器时的浪涌、但在尝试这些寄存器后、它是静脉的。 您是否会建议调整斜坡速率以降低浪涌电流的技巧?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2019年5月6日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    让我仔细检查您提到的这些寄存器、看看它们是否有用。  

    Andy