This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:动态更改 PVDD_x

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798286/tpa3251-dynamically-changing-pvdd_x

器件型号:TPA3251

您好!

我们有一种通过将 TPA3251放大器主 PSU 电源轨从36V 动态降低到 大约14V 来实现节能的可能方案、但我们担心这可能会导致一些音频伪影。

我们已经进行了一些初始测试、将工作台 PSU 从36V 升至14V、并且没有听到任何奇怪的噪声、但您能否告知您这是否被视为可行的解决方案?

期待您的回复。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    动态更改 PVDD 电源并不是我们通常听到客户尝试的东西。 我想知道您是否有理由降低 PVDD 电压、而不是在不使用时将器件关断?

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您回来。

    我们发现、 220mS +复位后的 TPA3251启动时间可能会导致我们的应用中音频回放流的启动被切断、从而寻找另一种降低功耗的方法、如"无目的地 "掉电电源轨所述。

    希望这是可以理解的。

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我明白了。 嗯、我们从未对我们的器件进行过测试、因此我无法肯定是否会发生任何问题。 我不能想到可能发生的任何问题、但由于这是一个异常的用例、因此存在一些未知问题。
    我建议您确保完全验证这是否适用于您的系统。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    注意到。 我们将进行测试并确认。

    感谢你的帮助。

    此致

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我的快乐! 如果有任何并发症、请告知我们。

    此致、
    Robert Clifton