请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3251 您好!
我们有一种通过将 TPA3251放大器主 PSU 电源轨从36V 动态降低到 大约14V 来实现节能的可能方案、但我们担心这可能会导致一些音频伪影。
我们已经进行了一些初始测试、将工作台 PSU 从36V 升至14V、并且没有听到任何奇怪的噪声、但您能否告知您这是否被视为可行的解决方案?
期待您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.