Thread 中讨论的其他器件:TMS320C5515
您好!
我将 TMS320C5515和编解码器 AIC3204用于音频项目。
在 DSP C5515内部、我生成15位正弦波、然后设置不同的编解码器增益(DAC 和 HP)。
无负载时、当我使用低于-6的 DAC 负增益时、我在编解码器输出端获得高度失真的信号。
下面是我在 Tektronik Digital 示波器上捕获的实验结果
编解码器设置为在1.8V 下运行。
| DAC 增益 | HP 增益 | 电压 P2P | RMS | 波形说明 |
| 0 | 0 | 860mV | 250mV | 正弦波 |
| -1 | 0 | 780mV | 223mV | 正弦波 |
| -2. | 0 | 700mV | 199mV | 正弦波 |
| -3. | 0 | 640mV | 179mV | 正弦波 |
| -4. | 0 | 580mV | 160mV | 正弦波 |
| -5. | 0 | 540mV | 142mV | 正弦波 |
| -6. | 0 | 500mV | 128mV | 正弦波 |
| -7. | 0 | 480mV | 115mV | 正弦波 |
| -8. | 0 | 440mv | 104mV | 正弦波 |
| -9. | 0 | 400mV | 93.2mV | 正弦波失真 |
| -10 | 0 | 384mV | 83.4mV | 正弦波失真 |
| -11. | 0 | 368mV | 75.5mV | 正弦波失真 |
| -12 | 0 | 336mV | 67.5mV | 正弦波失真 |
查询:如何在 THD < 1%的情况下实现100mV 的纯净正弦波。 当前选择的编解码器 AIC3204和 DSP 5515是否满足要求? 如果是、我必须使用什么特定的编解码器设置来实现它。 编解码器的数据表提到了-63至24的 DAC 增益范围。 但我得到的波形本身具有-6dB 的高度失真。
请帮助我解决此问题。
谢谢、
Swamy