This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:在音频项目中使用编解码器 AIC3204获取噪声信号

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808665/tlv320aic3204-getting-noisy-signal-with-codec-aic3204-in-audio-project

器件型号:TLV320AIC3204
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C5515

您好!

我将 TMS320C5515和编解码器 AIC3204用于音频项目。

在 DSP C5515内部、我生成15位正弦波、然后设置不同的编解码器增益(DAC 和 HP)。  

无负载时、当我使用低于-6的 DAC 负增益时、我在编解码器输出端获得高度失真的信号。

下面是我在 Tektronik Digital 示波器上捕获的实验结果

编解码器设置为在1.8V 下运行。

DAC 增益 HP 增益 电压 P2P RMS 波形说明
0 0 860mV 250mV 正弦波
-1 0 780mV 223mV 正弦波
-2. 0 700mV 199mV 正弦波
-3. 0 640mV 179mV 正弦波
-4. 0 580mV 160mV 正弦波
-5. 0 540mV 142mV 正弦波
-6. 0 500mV 128mV 正弦波
-7. 0 480mV 115mV 正弦波
-8. 0 440mv 104mV 正弦波
-9. 0 400mV 93.2mV 正弦波失真
-10 0 384mV 83.4mV 正弦波失真
-11. 0 368mV 75.5mV 正弦波失真
-12 0 336mV 67.5mV 正弦波失真

查询:如何在 THD < 1%的情况下实现100mV 的纯净正弦波。 当前选择的编解码器 AIC3204和 DSP 5515是否满足要求? 如果是、我必须使用什么特定的编解码器设置来实现它。 编解码器的数据表提到了-63至24的 DAC 增益范围。 但我得到的波形本身具有-6dB 的高度失真。

请帮助我解决此问题。

谢谢、

Swamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前已推出该产品的主要支持工程师。  明天或星期一寻找答案。

    -Collin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swamy、


    在本演示的第4章中 、有一个使用 AIC3204的 C5505生成正弦波的示例。 C5505与 C5535非常相似。 该示例生成一个二进制补码16位正弦波。  

    正弦波的数字样本太少、正弦波上的直流失调电压或 AIC3204设置不当可能导致失真。 查看此示例、了解它与您的实现方案的比较情况。 AIC3204和 C5515应该能够满足您的要求。

    此致、

     佩德罗