This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:TLV320AIC3256配置为 I2S,ADC 采样良好,但 DAC 无响应

Guru**** 2476005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808781/tlv320aic3256-tlv320aic3256-configured-as-i2s-adc-sample-well-but-dacs-are-not-response

器件型号:TLV320AIC3256

我使用具有 I2S 音频接口的编解码器 IC。对于 ADC - in3 和 DAC - LOL 和 ROL。

此 IC 被初始化为次 I2S 从器  件、由编解码器的主机控制器提供给编解码器的 BCLK 和 WCLK。

ADC_CLK 由插入的 BCLK (500kHz) 和 PLL 提供 、PLL 将 BCLK 乘以4 (2MHz)以提供 ADC_CLK、而不是 MCLK (与评估板一样)。

我看到   编解码器次级 I2S 的 DI 和 DO、包括 BCLK 和 WCLK (8kHz) 、符合预期。

我在左 侧 ADC 和右侧 ADC 中插入一个信号、我可以看到每个通道的采样数据16位似乎正确且符合预期、但当我们发送数据时(即使是恒定数据) 我们无法在 DAC 的 LOL 和 ROL 输出上看到与发送的数据相关的模拟信号。 我们在 DAC 输出上看到的只是 振幅甚至达到最大允许振幅的噪声(似乎是随机的)。

如前所述、我们不使用也不将 MCLK 插入编解码器。

问题是、我们缺少了什么、因此 DAC 的 LOL 和 ROL 模拟信号输出不会根据(通过 DIN)发送到 DAC 的数据进行、而是接收到较大的噪声?

插入 的 I2S 的 BCLK 是否 是足够的 CLK 信号、以便使 DAC 也能够根据 I2S 发送的数据正常工作?  

如果需要、我可以   通过 I2C 接口发送寄存器初始值作为配置。

 

谢谢、

Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi、  

    请提供您的寄存器配置、我们将从此处开始。

    此致

    -Steve Wilson