This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:《LM48511过载和恢复计划回顾》

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808160/lm48511-lm48511-over-stress-and-recovery-plan-review

器件型号:LM48511

您好、Sirs、

客户在使用7.8V PV1时遇到输出功率大于4W 的 LM48511过载损坏问题、并希望降低输出功率以避免损坏、与 e2e.ti.com/.../622609的情况类似

您是否会帮助我们查看我们是否可以在6.3V PV1下支持2W、8ohm 和以下配置而不会造成损坏?

谢谢、此致、

陈耀恩
2019年5月6日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    让我来看看这个问题。 我将进行一些测量、并将尽快回答您的问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    遗憾的是、这些参数不支持2W 功率。

    以确保达到2W 而不会有任何风险。 我建议将 PV1电压从6.3V 增加到7V。 这将在典型值周围提供更高的裕度。

    我的意思是、如果 PV1 = 7V、该器件在1% THD+N 时将支持高达2.5W 的功率 但是、如果 PV1 = 6.3V、LM48511将在1% THD+N 时支持1.9W 的典型输出功率

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.