This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1770:是否可以删除220 µF 电容器?

Guru**** 2559080 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1770, PCM1774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798664/pcm1770-can-the-220-f-caps-be-deleted

器件型号:PCM1770
主题中讨论的其他器件: PCM1774

尊敬的所有人

     我想使用 PCM1770器件连接扬声器的音频功率放大器、在 PCM1770的数据表中、如下图所示、基本连接图中、我是否可以使用其他220uF 电容器的电容器、如使用22uF 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    感谢您的查询。 今天、我的同事将在美国时区对您作出回应。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您与我们联系。 我不会取下这些电容器、如果您的设计允许、我会尝试使用220uF。

    您可以根据需要减小这些值、但这样做会更改您正在创建的高通滤波器的截止频率。 如果您将此电容值减小得过大、则会丢失低频低音声音。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您突出显示的电容器用于阻止输出的直流值。  它们还会形成高通滤波器。  电容器的值 设置高通的 FC 频率。  电容器值越大、Fc 越低、这意味着低音频率越低。  增大电容器将增大 FC。  您在系统中使用的值应基于您在应用中所需的输出频率范围。  在 PCM1774的 PDS 中、我们展示了如何根据耳机输出的串联电阻、耳机阻抗和电容器来影响 FC。  请将其作为指南参考。

    谢谢、

    Paul