This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:MPIO_B3处的输出噪声

Guru**** 2473980 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808026/pcm9211-output-noise-at-mpio_b3

器件型号:PCM9211

大家好、

我们在系统中使用 PCM9211、并将 MPIO_B 端口配置为 I2S 输入端口。 但是、我们发现在上电后、MPIO_B3会输出一些噪声、即使我们删除了所有音频源(包括中的其他 I2S 输入或 AUX)、噪声在 MPIO_B3引脚处测量、并且已经删除了 R100。 您能帮您检查此问题并分享您的意见吗? 谢谢。

原理图:

2.在 MPIO_B3处测量噪音

PCM9211寄存器映射值:

寄存器  值

0x20 0x00

0x21 0x00

0x22 0x01

0x23 0x04

0x24 0x00

0x25 0x01

0x26 0x01

0x27 0x00

0x28 0x03

0x29 0x0C

0x2A 0xFF

0x2B 0xFF

0x2C 0x00

0x2D 0x00

0x2E 0x00

0x2F 0x04

0x30 0x02

0x31 0x1A

0x32 0x22

0x33 0x22

0x34 0xC2

0x35 0x02

0x36 0x02

0x37 0x05

0x38 0x59

0x39 0x80

0x3A 0x00

0x3B 0x00

0x40 0xC0

0x41 0xFF

0x42 0x02

0x43 0x00

0x44 0x00

0x45 0x00

0x46 0xD7

0x47 0xD7

0x48 0x00

0x49 0x00

0x60 0x44

0x61 0x10

0x62 0x00

0x63 0x00

0x64 0x00

0x65 0x00

0x66 0x00

0x67 0x00

0x68 0x00

0x69 0x00

0x6A 0x10

0x6B 0x22

0x6C 0x00

0x6D 0x00

0x6E 0x00

0x6f 0xC0

0x70 0x01

0x71 0x00

0x72 0x00

0x73 0x00

0x74 0x00

0x75 0x00

0x76 0x00

0x77 0x00

0x78 0x00

0x79 0x00

0x7A 0x00

0x7B 0x00

0x7C 0x00

0x7D 0x0E

结束

BR。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:  

    我将于今晚退房,并在美国时间明天晚上之前再次与您见面。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wiky、

    我复制了您提供的配置并配置了 EVM、 但我看不到该引脚上的任何干扰。

    它们是否遵循有关 FILT 电路和去耦电容器的良好布局指南?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的检查。

    FILT 值为(650R+68nF)|| 4.7nF、后面是 PCM9211数据表的建议值。  

    您能否共享 PCM9211的初始化代码? 只需从 AUX IN 路由到 MPIO_B 端口、我们就会将其下载到 PCM9211以检查此问题是否仍然存在。

    如果您有任何潜在原因、请向我们分享、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的检查。

    FILT 值为(650R+68nF)|| 4.7nF、后面是 PCM9211数据表的建议值。  

    您能否共享 PCM9211的初始化代码? 只需从 AUX IN 路由到 MPIO_B 端口、我们就会将其下载到 PCM9211以检查此问题是否仍然存在。

    如果您有任何潜在原因、请向我们分享、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我们发现根本原因是主板 PCB 布局问题导致的,I2C 信号(第3层)耦合到 EARC DATA0 (第4层),然后耦合到辅助输入右通道路径(第5层)。 然后继续访问 PCM9211、出现了与 PCM9211无关的 dada 噪声、很抱歉打扰了您、感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H对象 Hotan、  

    很高兴听到您已确定问题。  如果您对 PCM9211有任何其他疑问、请告知我们

    此致、

    -Steve Wilson