https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808026/pcm9211-output-noise-at-mpio_b3
器件型号:PCM9211大家好、
我们在系统中使用 PCM9211、并将 MPIO_B 端口配置为 I2S 输入端口。 但是、我们发现在上电后、MPIO_B3会输出一些噪声、即使我们删除了所有音频源(包括中的其他 I2S 输入或 AUX)、噪声在 MPIO_B3引脚处测量、并且已经删除了 R100。 您能帮您检查此问题并分享您的意见吗? 谢谢。
原理图:
2.在 MPIO_B3处测量噪音
PCM9211寄存器映射值:
寄存器 值
0x20 0x00
0x21 0x00
0x22 0x01
0x23 0x04
0x24 0x00
0x25 0x01
0x26 0x01
0x27 0x00
0x28 0x03
0x29 0x0C
0x2A 0xFF
0x2B 0xFF
0x2C 0x00
0x2D 0x00
0x2E 0x00
0x2F 0x04
0x30 0x02
0x31 0x1A
0x32 0x22
0x33 0x22
0x34 0xC2
0x35 0x02
0x36 0x02
0x37 0x05
0x38 0x59
0x39 0x80
0x3A 0x00
0x3B 0x00
0x40 0xC0
0x41 0xFF
0x42 0x02
0x43 0x00
0x44 0x00
0x45 0x00
0x46 0xD7
0x47 0xD7
0x48 0x00
0x49 0x00
0x60 0x44
0x61 0x10
0x62 0x00
0x63 0x00
0x64 0x00
0x65 0x00
0x66 0x00
0x67 0x00
0x68 0x00
0x69 0x00
0x6A 0x10
0x6B 0x22
0x6C 0x00
0x6D 0x00
0x6E 0x00
0x6f 0xC0
0x70 0x01
0x71 0x00
0x72 0x00
0x73 0x00
0x74 0x00
0x75 0x00
0x76 0x00
0x77 0x00
0x78 0x00
0x79 0x00
0x7A 0x00
0x7B 0x00
0x7C 0x00
0x7D 0x0E
结束
BR。
维基