请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424M-Q1 尊敬的专家:
我们在汽车 IVI 应用中使用 TAS6424M-Q1、通过24引脚连接器将 PA 输出连接到扬声器接线。 由于连接器每个引脚的电流限制为3A、采用12V PVDD、2 Ω 扬声器和 BTL 配置、因此在最大功率输出下通过扬声器布线的 IRMS 将约为4.2A、因此我必须使用两个引脚用于 SPK+、另两个引脚用于 SPK-。
我的问题是、我不熟悉汽车应用中的扬声器接线、如果由于具有电流承载能力、我必须为 SPK+使用2个引脚、我应该使用以下哪种接线方案?
我的第二个问题是、如果我要在 TAS6424M 中使用一个通道来驱动两个并联扬声器、每个阻抗为4欧姆、以下哪种布线方案是最佳的(还应考虑电流承载能力)?
我知道这两个问题与 TAS6424M-Q1不是很相关、但您能否利用您的经验帮助我确定布线?
谢谢你。