This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:关于最佳扬声器连接器和接线

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424M-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798571/tas6424m-q1-about-optimal-speaker-connector-and-wiring

器件型号:TAS6424M-Q1

尊敬的专家:

我们在汽车 IVI 应用中使用 TAS6424M-Q1、通过24引脚连接器将 PA 输出连接到扬声器接线。 由于连接器每个引脚的电流限制为3A、采用12V PVDD、2 Ω 扬声器和 BTL 配置、因此在最大功率输出下通过扬声器布线的 IRMS 将约为4.2A、因此我必须使用两个引脚用于 SPK+、另两个引脚用于 SPK-。

我的问题是、我不熟悉汽车应用中的扬声器接线、如果由于具有电流承载能力、我必须为 SPK+使用2个引脚、我应该使用以下哪种接线方案?

我的第二个问题是、如果我要在 TAS6424M 中使用一个通道来驱动两个并联扬声器、每个阻抗为4欧姆、以下哪种布线方案是最佳的(还应考虑电流承载能力)?

  

我知道这两个问题与 TAS6424M-Q1不是很相关、但您能否利用您的经验帮助我确定布线?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boqian、

    1.电缆供应商通常使用 J1解决方案。 我也不是电缆专家、我不知道是否有任何供应商可以设计一根电缆、该电缆在连接器旁边有两根短接线。

    2.根据第一个问题的答案,答案如下。 我认为这两种解决方案都可以正常工作、但从电缆冗余的角度来看、正面的解决方案可以更可靠。

    迪伦