This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756增益控制寄存器 P0R61和 P0R62的问题

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/807894/tas5756m-questions-of-tas5756-gain-control-register-p0r61-and-p0r62

器件型号:TAS5756M

您好、Sirs、

根据 TAS5756数据表、我们可以使用 P0x0 R0x3D 和0x3E (P0R61和 P0R62)将数字增益从24dB 配置为-103dB。
数据表显示为通道控制定义了 B[1:0]、并且不允许 B[1:0]=11。 但是、我们仍然看到 B[1:0]= 11时的增益设置示例、分别为0.5dB 和-1.5dB。


我是否可以说数据表有拼写错误、数字音量控制寄存器应为 B[7:2](用于6个位)、LSB 位于位3上、B[1:0]是输出通道控制?



谢谢、此致、

陈耀恩
2019年6月4日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    下面的描述实际上是指 P0-R60。

    当 B[1:0]设置00 (默认值)时、选择独立控制。  当 B[1:0]置位01时、SPK_outa±与 SPK_OUTB±卷一致。 当 B[1:0]置位10时、SPK_outa±音量 控制两个通道的音量。 禁止将 B[1:0]设置为11

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、感谢您的建议... Wayne Chen