请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5756M 您好、Sirs、
根据 TAS5756数据表、我们可以使用 P0x0 R0x3D 和0x3E (P0R61和 P0R62)将数字增益从24dB 配置为-103dB。
数据表显示为通道控制定义了 B[1:0]、并且不允许 B[1:0]=11。 但是、我们仍然看到 B[1:0]= 11时的增益设置示例、分别为0.5dB 和-1.5dB。
我是否可以说数据表有拼写错误、数字音量控制寄存器应为 B[7:2](用于6个位)、LSB 位于位3上、B[1:0]是输出通道控制?
谢谢、此致、
陈耀恩
2019年6月4日