This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:TPA3221关断问题

Guru**** 2513405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/807148/tpa3221-tpa3221-shutdown-questions

器件型号:TPA3221

你(们)好,先生

现在 、我们 的客户 使用 TPA3221满足上述问题需要您的帮助来检查并提供建议、tks!

(1)需要重新供电哪种保护?

(2)当 OCP 已释放且需要重新上电时、TPA3221是否能够正常工作?

(3)相同的功率、扬声器不会提供保护、但电子负载将提供保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPA3221具有集成保护:欠压、过压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护。 在第29页中向上循环表。 有用于清除故障的指导措施。

    此致
    Linda