This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:如何选择 PLL 参数

Guru**** 2481035 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828669/tlv320adc3101-how-to-select-parameters-of-pll

器件型号:TLV320ADC3101

大家好、

根据数据表、 TLV320ADC3101中的 PLL 具有相应的参数 NADC、mAdc、P、 K (J、D)、R

1:   ADC MAC 引擎时钟 参考 NADC (ADC MAC 引擎时钟的分频器)的方法是什么?

P、K、R 代表什么?

3、除了范围外、我如何确定要选择哪个数字作为 NADC、mAdc、P、K (J、D)、R?

4.当滤波器模式等于零时,如何确保 IADC?

非常感谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    PLL 起初看起来可能有点复杂。  有一些 PLL 限制需要注意:

    然后,图28 (第24页)几乎为您提供了所需的信息。  

    PLL_CLK = PLL_CLKIN *(RxJ.D)/P

    ADC_FS * AOSR * mAdc* NADC = ADC_CLKIN

    我要注意的主要限制因素以红色突出显示。  

    正如您指出的、还有对 IADC 的限制:

    此约束仅确保您的时钟足够快、足以运行 DSP 中的所有指令。  

    您将通过检查表了解所需的指令数:

    您很可能已经知道 MCLK 是什么以及所需的 FS 是什么。  因此、从 FS 向后工作至 MCLK。 遵守约束条件。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    有几个问题:

    那么、在达到上述限制后、可以选择 NADC、mAdc、P、K、R 等各自范围中的任何值吗?

    2.您能告诉我什么是 ADC MAC 引擎吗?

    3.如果我没有选择处理块,指令的数量将是多少?

    谢谢

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、  

    1.满足约束条件后,值不能是任何值。  它们必须是一个允许满足约束条件并从特定 MCLK 生成适当时钟频率的值。  

    Mac 是指"乘法器-累加器"、这是任何处理器的标准部件。  不知道为什么数据表想要指出这一点、而不是仅仅说 ADC DSP 引擎或类似的东西。  

    3、即使您没有"选择"处理块、 您也会选择默认处理块(处理块1)、或者如果您使用的是 PurePath Studio、则它会在资源窗口中提供您正在使用的指令数。  刚才所说的 PPS 也负责设置时钟。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    明白了! 非常感谢!

    Rayna