This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49350:测试突然没有声音、寄存器值发生了变化。

Guru**** 2480505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826813/lm49350-the-test-suddenly-appeared-no-sound-and-the-register-value-was-changed

器件型号:LM49350

您好、先生、

我们测试了突然无声音的使用、编解码器读取的值、许多寄存器的值已经改变、看起来像是一个复位、只需看看0x1时钟被更改为0x3、应该是0x0。 还有其他寄存器已更改。 芯片手册中没有软复位寄存器、我们也没有打开控制时钟寄存器的接口。 什么是错误触发的、导致寄存器发生更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊  

    我会对 DVDD 或 GND 上的潜在欠压或较大噪声尖峰感到好奇。  这是否是您可以定期重现的问题?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    A_GND 和 D_GND 的接线连接在一起。 接地信号质量是否直接影响特性?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊  

    当然。  如果接地布线不好、 可能会导致接地反弹、并且由于 DVSS 引脚上的波动、 DVDD 至 DVSS 的电压可能会降至1.7以下、然后处理器可能变得不稳定或复位。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    0x1该寄存器、如果复位、该寄存器的值将变为0x3?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊  

    否、 如果复位寄存器0x01将为0x00。  

    此致、

    -Steve Wilson