This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:D+上拉

Guru**** 2480995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827978/pcm2707c-d-pullup

器件型号:PCM2707C

你(们)好

我的客户遇到通过 USB D+向主机泄漏电流的问题。

以下电路用于 D+上拉而不是 VDD 的外部电源是否存在任何问题?

3.3V 由 Vbus 输入的 DCDC 生成。

我们应该在总线供电模式下使用 VDD 上拉电阻器吗?

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    我认为问题是由连接 USB 时产生3.3V 电压的直流/直流延迟引起的。  PCM 可能在直流/直流输出达到所需的3.3V 之前通电。  将上拉电阻连接到 PCM 的 VDD 引脚应可解决此问题。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    很抱歉让您感到困惑。

    现在、客户正在使用来自 VDD 的上拉电源。  出现此问题。

    因此、他们正在考虑将 上拉电源从 VDD 更改为外部3.3V。

    他们的问题、对吗?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-san

    (附加问题)

    数据表中 VBUS 的建议运行条件为4.35V 至5.25V

    但是、我认为、在自供电模式下、Vbus 可以接受3.3V 电源。 正确吗? (图37中的 VBUS 连接3.3V。 )

    如果是,您能否告诉我自供电模式下 Vbus 的范围(最小值、最大值)?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    当器件处于自供电模式时、VBUS 应连接到 VDD。  在该模式下、VBUS 引脚具有与 VDD 引脚相同的限制。  请参阅下图:

    至于驱动上拉电阻器的直流/直流、只要在 USB 断开连接时直流/直流输出关闭、这也是可以的。

    谢谢、

    Paul