This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:右侧输出的波形不好

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840346/tlv320aic3104-q1-the-waveform-of-right-output-is-not-good

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

尊敬的团队:

该测试发现输入波形良好(偏差为0.05%)、但输出波形不良(偏差为1.2%)。 请帮助分析此问题吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    这可能是带外噪声引起的。 在输出端使用简单的低通滤波器会有所帮助。 您可以使用用户指南中的 EVM 原理图作为参考。 此外、 还有一个有关音频编解码器中常见噪声问题的应用手册。

    我还建议将未使用的输入连接在一起、并使用.47uF 电容器将它们连接到 GND。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的快速回复! 我们将尝试您的建议。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    当客户添加 RC 滤波器(100 Ω 和47nF)时、输出波形变为正常。 请告诉我这种带外噪声来自什么? 因为他们现在无法添加 RC 滤波器、原因如下所示、

    客户的系统模块如下所示、  

    客户的音频流(蓝色的下面)是:编解码器模拟音频输入→由我们的编解码器转换为数字信号、然后输出 到4G 模块→4G 模块通过 PHY IC 将数字音频传输到另一个系统(音响主机)。 通过连接 J2→音响主机的 SOC 连接该系统的音响主机将数字音频转换为 I2S 信号并发送至 DSP、然后 DSP 将 I2S 信号转换为模拟音频输出。 输出波形与第三幅图一样糟糕。 因此、他们无法在音响主机端添加 RC 滤波器、此项目已由其他团队完成。

    现在、它们还测试红线: CODEC 模拟音频输入→CODEC 模拟音频输出。 输出波形如第二 幅图(蓝色波形)。

    1、现在他们认为寄存器的配置可能不正确。 您能否提供一个示例、说明在条件如下时如何配置、

    fs (ref)= 48kHz、MCLK = 2.048Mhz、使用 PLL。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    有关带外噪声的更多信息、您可以单击 此处 查看有关此问题的应用手册。

    为了在 MCLK = 2.048Hz 时实现48kHz FS (ref)、 客户可以使用 数据表中第10.3.3.1节给出的示例。 它们需要对 PLL 的寄存器3-6和寄存器7进行编程以设置 FS (ref)。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复!

    我们没有找到输出波形失真的原因。 现在、我们有两个方向:

    1.查看原理图和布局(我已通过电子邮件发送给您)

    2.寄存器配置。

    它们使用内部 PLL、而 BCLK 是时钟源。 其采样率为 fs=48kHz、WCLK=48kHz、数据宽度=16位、因此 BCLK=2*16*FS=1.536Mhz。 Fsref 有两种选择、48k 或44.1k、它们选择 Fsref=48kHz。 然后我们可以得到 P=1、R=2、K=32、D=0。

    现在有一个问题、当 D=0时、PLLCLK_IN 的范围为:2M< PLLCLK_IN/P<20M、但根据我们的配置、PLLCLK_IN/P=1.536MHz、 这超出了规定的范围。 我不知道这是否与失真输出波形有关?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复!

    我们没有找到输出波形失真的原因。 现在、我们有两个方向:

    1.查看原理图和布局(我已通过电子邮件发送给您)

    2.寄存器配置。

    它们使用内部 PLL、而 BCLK 是时钟源。 其采样率为 fs=48kHz、WCLK=48kHz、数据宽度=16位、因此 BCLK=2*16*FS=1.536Mhz。 Fsref 有两种选择、48k 或44.1k、它们选择 Fsref=48kHz。 然后我们可以得到 P=1、R=2、K=32、D=0。

    现在有一个问题、当 D=0时、PLLCLK_IN 的范围为:2M< PLLCLK_IN/P<20M、但根据我们的配置、PLLCLK_IN/P=1.536MHz、 这超出了规定的范围。 我不知道这是否与失真输出波形有关?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    PLLCLK_IN 频率应始终满足数据表限制。

    在这种情况下、我不认为 PLL 设置是有责任的、 需要放置 LPF 来消除进入放大器的带外噪声。 尤其是当放大器是 D 类放大器时。  带外噪声会导致放大器后面的 THD+N 增加。

    请参阅 本应用报告中的第2.4节。  

    您能否通过它们的寄存器配置进行发送?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    感谢您的回复。

    当它们使用模拟输入、模拟输出并将 RC 滤波器放置在输出端时、输出波形良好而不失真。 这还表明、模拟输入和数字输出信号也应该正常、失真应该来自其他器件。

    谢谢!

    谢谢、此致、

    雪利