请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828352/tpa3136d2-tpa3136d2pwp-noise-issue
器件型号:TPA3136D2您好!
我将 TPA3136D2PWP 音频放大器用于低于扬声器要求的应用、但在输出中、我们将在不连接扬声器的情况下获得噪声信号。
额定功率10W*2 6.32 Vrms @ 4 Ω L&R 并联
最大功率12W*2 6.93 Vrms @ 4 Ω L&R 并联
频率范围100Hz ~ 20kHz 输出 SPL - 10dB
此外、请查找随附的原理图和图像以供参考。
请给我们解决这个问题的办法。
此致、
Chedthan Kumar