This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:TPA3136D2PWP 噪声问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828352/tpa3136d2-tpa3136d2pwp-noise-issue

器件型号:TPA3136D2

您好!

我将 TPA3136D2PWP 音频放大器用于低于扬声器要求的应用、但在输出中、我们将在不连接扬声器的情况下获得噪声信号。

额定功率10W*2 6.32 Vrms @ 4 Ω L&R 并联
最大功率12W*2 6.93 Vrms @ 4 Ω L&R 并联
频率范围100Hz ~ 20kHz 输出 SPL - 10dB

此外、请查找随附的原理图和图像以供参考。

请给我们解决这个问题的办法。

此致、

Chedthan Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

     您的输出是否具有正常的 PWM 输出? 您的示波器图是在 LC 滤波器之前还是在 LC 滤波器之后?

    此致

    Linda