This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:扬声器具有音量大小的电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/842871/tpa3111d1-speaker-has-the-sizzle-sound-of-current

器件型号:TPA3111D1

尊敬的所有:

     我有一位客户正在使用 TPA3111D1制作音乐灯、但现在出现异常情况:连接蓝牙音频、扬声器的音频声音非常响亮。

1、 输入电源为直流电源、输出电源为12V 和5V、12V 用于 TPA3111、5V 用于通过 LDO 降压3.3V 实现的蓝牙、PCB 布局基本上是指演示板、测量的功率纹波大约为100mV。

2、 音频信号由蓝牙输出、左右声道均为单声道。 同时、它连接到 TPA3111D1的 PIN12、如附件所示

3、 客户端从 R9/R10终端监听耳机、但没有音质。 因此、这不是蓝牙输出音频问题、而是 TPA3111D1问题。

请帮助检查并确认扬声器当前声音变响的原因?
(R15、R16、R19、C25、C26未焊接、 R17、R18焊接0r)

谢谢!  

e2e.ti.com/.../A070--BT_2B00_TPA_2800094E29002800_926_2900_.pdf

e2e.ti.com/.../LDS_2D00_SKF_2D00_YY_2D00_01B_2D00_V2.0_2D00_Y3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    可能会导致"声音变响"的因素之一是来自噪声接地、这会使您在 TPA3111D1的放大输出上听到的噪声更加明显。 在靠近 TPA3111上所有 AVCC 引脚的位置向 GND 添加0.1uF 去耦电容器将有所帮助。 此外、在输入引脚(引脚12)上添加一个0.1uF 去耦电容也会有所帮助。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

       感谢您的回复。但是 、根据您的建议进行调试后、结果会有所改善、而且仍然有"声音"、还有其他解决方案吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 L2和 L3的规格、您的输出滤波器可能存在问题、但我需要有关这些组件的更多信息。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您能否尝试使用22uH+0.68uF 作为 EVM 板设计的输出 LC 滤波器? 让我们知道、音质是否仍然存在。  

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis  :

         L2和 L3为22uH、现在 仍然是"发热"的声音。

     还有两个问题:

    1、 连接蓝牙并打开电源

    2 、建立网络后、主从语音无法相互控制

    是否有解决方案?

    谢谢!

    • 连接蓝牙并打开电源、并发出噼啪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    C19和 C20都安装在电路板上了吗?

    为什么 INP (引脚12)连接到2个音频源?  

    请通过1uF 电容器将输入引脚连接到 GND、并检查是否仍有任何噼啪声和噼啪声。

    如果 Pop 消失、则 Pop 问题可能与电感器不匹配有关。 音频源或 PCB 布局产生的声音非常响亮。

    此致、

    Derek