尊敬的所有:
我有一位客户正在使用 TPA3111D1制作音乐灯、但现在出现异常情况:连接蓝牙音频、扬声器的音频声音非常响亮。
1、 输入电源为直流电源、输出电源为12V 和5V、12V 用于 TPA3111、5V 用于通过 LDO 降压3.3V 实现的蓝牙、PCB 布局基本上是指演示板、测量的功率纹波大约为100mV。
2、 音频信号由蓝牙输出、左右声道均为单声道。 同时、它连接到 TPA3111D1的 PIN12、如附件所示
3、 客户端从 R9/R10终端监听耳机、但没有音质。 因此、这不是蓝牙输出音频问题、而是 TPA3111D1问题。
请帮助检查并确认扬声器当前声音变响的原因?
(R15、R16、R19、C25、C26未焊接、 R17、R18焊接0r)
谢谢!
e2e.ti.com/.../A070--BT_2B00_TPA_2800094E29002800_926_2900_.pdf
e2e.ti.com/.../LDS_2D00_SKF_2D00_YY_2D00_01B_2D00_V2.0_2D00_Y3.zip