This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:PCM1794A 使用 I/V 变压器为 TPA3255馈送电流

Guru**** 2481375 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PCM1794, TPA3255, PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826062/pcm1794a-pcm1794a-feeding-tpa3255-with-i-v-transformer

器件型号:PCM1794A
主题中讨论的其他器件:PCM1794TPA3255、TINA-TI

您好、TI 专家  

我有 PCM1794 DAC (双单声道 NOS),我想用平衡输出直接馈送带 I/V 变压器的 TPA3255,而无需电容器。

我可以用吗? 如果可能、请使用一些连接原理图、变压器为 Cinemag 15/15B。

坦克的 Avik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avik:

    我不确定我是否理解您要做的事情。  您是否尝试通过引入变压器来绕过实现的互阻抗放大器? 您能否分享您尝试做什么的图表或原理图?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul。 我想您理解这个想法。 最重要的是、信号路上没有电容器。

    了解 原理图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avik:

    我不确定此配置是否起作用。  PCM1794A IOUT+和 IOUT-均为电流。  虽然是差分的、但它们的偏置电流为6.2mA。

    您之前是否见过像这样使用 PCM1794A 的示例?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了这个网站:http://www.raleighaudio.com/passive_output.htm

    它们显示了具有多个绕组的设计。  这可能在他们显示的配置中起作用。

    此外、请注意、我们建议在 DAC 的输出端使用一些低通滤波器、以消除可能由 D 类放大器调制的带外噪声。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul。问题不是 DAC。 它是一款工作完美的 DAC、具有差分输出和 I/V 变压器、听得到以下链接: audio-creativeshop.nl/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul 问题是、如果我有具有平衡输出的 DAC、能否将其直接连接到 TPAA3255平衡输入?

    正如您  之前提到的、我尝试绕过音频 pat 中的 o 放大器和电容器。

    感谢 Avik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avik:

    在 DDDAC 原理图中、它们似乎具有额外的接地电阻器、这应负责处理共模电流。  请注意、初级绕组的串联电阻很可能像分压器、因此两个通道上的共模电压将不相同。  这并不会真正导致问题、但这意味着流经绕组的电流不是±3.9mA、而是会更低、具体取决于电阻值和接地分流电阻。  请参阅随附的 TINA-TI 仿真。

     

    e2e.ti.com/.../PCM1794_2D00_coil_2D00_dc_2D00_transfer_2D00_function.TSC

    关于您最近的问题"如果我有具有平衡输出的 DAC、我可以将它们直接连接到 TPA3255平衡输入吗?"

    这取决于3个方面:

    我们是讨论平衡电压输出和输入还是平衡电流输出和输入?  看到 PCM1794A 是电流输出器件、TPA3255是电压输入器件、我将说不是  两者之间必须有某种 I/V 级。  线圈可以执行此操作、尽管我尚未对其进行测试。  否则、运算放大器 I/V 电路也会起作用。

    TPA 的电压输入限值是多少?  PDS 显示为7VPP、这应该非常容易地具有符合该限制的 I/V 级。

    平衡电压输出的共模电压和平衡电压输入的共模电压是多少?

    这就是您在大多数设计中看到隔直电容器的原因。  如果您考虑 PCM1794A 的数据表中推荐的 I/V 级、您将看到它的共模电压为0V (以接地为中心)。  TPA3255不具有负电源、因此必须将输入偏置到远离接地的位置、以确保输入不会受到输入引脚上 ESD 保护二极管的影响。  鉴于其最大输入为7Vpeak-peak、输入共模应约为3.5V。  

    因此、如果您要在没有阻断电容器的情况下将 PCM1794A I/V (运算放大器)电路的平衡电压输出连接到 TPA3255的输入端、则需要将器件上的3.5V 基准短接至接地端。   

    因此、您需要某种直流隔离。  我仍然认为线圈可以用于此目的、因为次级绕组不需要接地。  在 TINA-TI 仿真中、我确实将其接地、但这只是因为它不像浮动节点。   

    我想您可以将 DDDAC 作为参考设计。  请注意、它们使用的 VCC 电压超过 PCM1794A 中显示的绝对最大值、我不建议这样做。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul。感谢您提供的大量信息。 让我们来简化这个问题。 该电路是否正常工作?

    您的时间。

    Avik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 TPA 方面会起作用。  您可能希望保留未组装的组件、以便在带外噪声成为问题时实现低通滤波器。  PCM 侧将需要与 DDDAC 类似地实现、以补偿偏置电流。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul。该 R LOAD 电阻器是否可以用作音量控制?

    谢谢你。

    Avik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avik:

    我认为这是可行的。

    谢谢、
    Paul