主题中讨论的其他器件:PCM1794、 TPA3255、TINA-TI
您好、TI 专家
我有 PCM1794 DAC (双单声道 NOS),我想用平衡输出直接馈送带 I/V 变压器的 TPA3255,而无需电容器。
我可以用吗? 如果可能、请使用一些连接原理图、变压器为 Cinemag 15/15B。
坦克的 Avik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家
我有 PCM1794 DAC (双单声道 NOS),我想用平衡输出直接馈送带 I/V 变压器的 TPA3255,而无需电容器。
我可以用吗? 如果可能、请使用一些连接原理图、变压器为 Cinemag 15/15B。
坦克的 Avik
我找到了这个网站:http://www.raleighaudio.com/passive_output.htm
它们显示了具有多个绕组的设计。 这可能在他们显示的配置中起作用。
此外、请注意、我们建议在 DAC 的输出端使用一些低通滤波器、以消除可能由 D 类放大器调制的带外噪声。
谢谢、
Paul
您好 Paul。问题不是 DAC。 它是一款工作完美的 DAC、具有差分输出和 I/V 变压器、听得到以下链接: audio-creativeshop.nl/.../
尊敬的 Avik:
在 DDDAC 原理图中、它们似乎具有额外的接地电阻器、这应负责处理共模电流。 请注意、初级绕组的串联电阻很可能像分压器、因此两个通道上的共模电压将不相同。 这并不会真正导致问题、但这意味着流经绕组的电流不是±3.9mA、而是会更低、具体取决于电阻值和接地分流电阻。 请参阅随附的 TINA-TI 仿真。
e2e.ti.com/.../PCM1794_2D00_coil_2D00_dc_2D00_transfer_2D00_function.TSC
关于您最近的问题"如果我有具有平衡输出的 DAC、我可以将它们直接连接到 TPA3255平衡输入吗?"
这取决于3个方面:
我们是讨论平衡电压输出和输入还是平衡电流输出和输入? 看到 PCM1794A 是电流输出器件、TPA3255是电压输入器件、我将说不是 两者之间必须有某种 I/V 级。 线圈可以执行此操作、尽管我尚未对其进行测试。 否则、运算放大器 I/V 电路也会起作用。
TPA 的电压输入限值是多少? PDS 显示为7VPP、这应该非常容易地具有符合该限制的 I/V 级。
平衡电压输出的共模电压和平衡电压输入的共模电压是多少?
这就是您在大多数设计中看到隔直电容器的原因。 如果您考虑 PCM1794A 的数据表中推荐的 I/V 级、您将看到它的共模电压为0V (以接地为中心)。 TPA3255不具有负电源、因此必须将输入偏置到远离接地的位置、以确保输入不会受到输入引脚上 ESD 保护二极管的影响。 鉴于其最大输入为7Vpeak-peak、输入共模应约为3.5V。
因此、如果您要在没有阻断电容器的情况下将 PCM1794A I/V (运算放大器)电路的平衡电压输出连接到 TPA3255的输入端、则需要将器件上的3.5V 基准短接至接地端。
因此、您需要某种直流隔离。 我仍然认为线圈可以用于此目的、因为次级绕组不需要接地。 在 TINA-TI 仿真中、我确实将其接地、但这只是因为它不像浮动节点。
我想您可以将 DDDAC 作为参考设计。 请注意、它们使用的 VCC 电压超过 PCM1794A 中显示的绝对最大值、我不建议这样做。
谢谢、
Paul