This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:无法正常工作- DIR 有问题?

Guru**** 2930270 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841691/src4392-not-working---issue-with-dir

部件号:SRC4392

尊敬的 Sirs:

我的 SRC4392配置如下:

- SPDIF 输入信号96kHz

- DIR 路由到 Porta

- PORTA 24位、96kHz

MCLK 24.576MHz

- BCK 和 LRCLK 作为 Porta 的输出

已使用示波器检查 Porta 输出信号:

- LRCLCK OK - 96kHz

- BCK OK - 6.144 MHz

-数据 -无输出(低电平)

寄存器:

03 - 29H

04 - 01h

0D - 09h

0E - 00h

0f - 22h

10 - 00h

11-00h

01 - 3Fh -全部开机

我还检查了/LOCK 引脚、它是高电平- PLL 似乎没有锁定? 什么可能出错?

我发现的另一件事是-当我尝试读取寄存器时、一切都正常、并且它们被适当设置。 但是 ,当尝试读取寄存器01而不是先前设置的值3Fh 时,我得到00h,并且其他寄存器似乎设置为默认状态-00。 这是否可以通过某种方式与上面提到的问题相关联,以及为什么我无法从 Porta 获取输出? 还是寄存器01不可读? (可能当我尝试从寄存器01读取时、它会以某种方式强制重置?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、  

    我们现在只需一小部分时间、就能赶上进度。  

    我将查看此内容、并在今天或明天返回给您。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你 Steve。 期待任何反馈或指导。

    在我最初的帖子中、流程被解码、即 RX2上的 SPDIF—> DIR—> PORTA 作为主设备。 MCLK 24.576MHz。 输入 SPDIF 信号看起来正常、输出 LRCLK 96kHz、也来自 Porta。  SDOUTA 为零(无信号...) 锁定为高电平。

    有什么想法、可能会出什么问题? 如何检查 DIR 是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查了另外两项:

    输入 SPDIF 信号400mV 峰峰值、频率正常- 64 * 96kHz

    2.寄存器16 - 24h 和18 20h 中的屏蔽中断,以及读取寄存器14时的 gettin 04h - DIR 锁定错误。 但是 VBIT 显示0 -有效音频数据

    如果有任何反馈或帮助、我们将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 SRC4392配置。

    第一个寄存器 I LOAD 为0x7F、即页选择寄存器。 设置为0x00、因为所有相关寄存器都在该页上。 似乎没有必要使用0x00加载它、但我在某个地方找到的示例代码恰好是这样。

    对寄存器0x01的读取应该很好并且没有副作用。

    锁定信号保持高电平是一个线索-- DIR 未配置。 您的寄存器读回0x00中的所有结果是另一个相同的线索。

    您是否使用 SPI 或 I2C 配置接口?