尊敬的 Sirs:
我的 SRC4392配置如下:
- SPDIF 输入信号96kHz
- DIR 路由到 Porta
- PORTA 24位、96kHz
MCLK 24.576MHz
- BCK 和 LRCLK 作为 Porta 的输出
已使用示波器检查 Porta 输出信号:
- LRCLCK OK - 96kHz
- BCK OK - 6.144 MHz
-数据 -无输出(低电平)
寄存器:
03 - 29H
04 - 01h
0D - 09h
0E - 00h
0f - 22h
10 - 00h
11-00h
01 - 3Fh -全部开机
我还检查了/LOCK 引脚、它是高电平- PLL 似乎没有锁定? 什么可能出错?
我发现的另一件事是-当我尝试读取寄存器时、一切都正常、并且它们被适当设置。 但是 ,当尝试读取寄存器01而不是先前设置的值3Fh 时,我得到00h,并且其他寄存器似乎设置为默认状态-00。 这是否可以通过某种方式与上面提到的问题相关联,以及为什么我无法从 Porta 获取输出? 还是寄存器01不可读? (可能当我尝试从寄存器01读取时、它会以某种方式强制重置?)