This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106EVM-K:这是同一个问题,您可以对我进行 HLPE 吗? GUIn`t 连接 USB

Guru**** 2563680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827455/tlv320aic3106evm-k-it-is-same-issue-can-you-hlpe-me-gui-didn-t-connect-usb

器件型号:TLV320AIC3106EVM-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王玉福  

    目前这是一个问题、因为我们致力于更新 GUI 并使其易于安装在 Windows 10上。  

    1.您必须从 EVM 产品文件夹下载 Windows Vista/7固件  

    如果您使用的是 Windows 7, 则可以按照驱动程序 ini 文件中的说明更新 USB-MODEVM 的驱动程序。  

    如果您使用的是 Windows 10, 则必须先在 Windows 10中禁用驱动程序签名实施,然后才能安装这些驱动程序签名, 一旦禁用了 DSE, 您就可以按照.ini 文件中的说明进行操作。  

    安装驱动程序后、您可以插入 USBMOD-EVM、它将识别电路板。  

    如果您只有 Windows 10、 但您对您的计算机没有管理员权限、 我们就会卡住。  您需要找到一台装有 Windows 7的计算机。  

    我们正在更新此软件、并希望很快发布此更新。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我的操作系统是 Windows 7 SP1,现在我可以安装驱动程序

     2.打开软件,但未n`t 连接 USB

    请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按如下方式尝试,情况相同

    e2e.ti.com/.../796652

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED D6为n`t Ω 指示灯 。   这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新为最新的 NI -VISA。 没关系