https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841896/need-some-advice-about-codec
您好!
我需要一些关于我应该使用哪种编解码器的建议。 此音频编解码器用于测量我们要设计的声表中的噪声。 此编解码器的测量范围必须在40-110 DBS 之间、必须将频率频谱分为八进制和1/3八进制。 为了进行校准、必须在每个倍频程中应用一些增益、并且必须具有低功耗。
在n´t 的项目中、我们仅使用 TLV320AIC3104IRHBR 编解码器测量噪声、但我们遇到了一些问题、我们没有设法测量低于55dbs 的噪声、因此我们的测量范围介于55-110 DBS 之间、并包含校准。 因此、新编解码器必须向我们保证这个问题不会再次发生。
如果您能让我知道哪些编解码器适合我们、同时考虑到之前的详细信息、我将不胜感激。
非常感谢