This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要一些有关编解码器的建议

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841896/need-some-advice-about-codec

您好!

我需要一些关于我应该使用哪种编解码器的建议。 此音频编解码器用于测量我们要设计的声表中的噪声。 此编解码器的测量范围必须在40-110 DBS 之间、必须将频率频谱分为八进制和1/3八进制。 为了进行校准、必须在每个倍频程中应用一些增益、并且必须具有低功耗。

在n´t 的项目中、我们仅使用 TLV320AIC3104IRHBR 编解码器测量噪声、但我们遇到了一些问题、我们没有设法测量低于55dbs 的噪声、因此我们的测量范围介于55-110 DBS 之间、并包含校准。 因此、新编解码器必须向我们保证这个问题不会再次发生。

如果您能让我知道哪些编解码器适合我们、同时考虑到之前的详细信息、我将不胜感激。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  

    您能否提供更多详细信息?  这是电池供电设备吗?  您是否需要 DAC?  还是可以使用独立 ADC?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是这一´m 的´ll,所以尽量详细地回答问题。  

    关于电池、我们的想法是、该器件可以由太阳能电池板或连接到电网的电源供电、这就是我们需要低功耗的原因。 独立 ADC 和 DAC 之间有何区别? 我假设将模拟信号转换为数字信号、并将 VICeversa……

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  

    好的、 我问的是独立 ADC、因为我不确定您是否还需要一种从数字转换为模拟的方法。  

    关于您的测量范围、 我假设40-110dB 是 SPL?  您使用的是哪种麦克风?  DAC 是否发出 ADC 必须测量的信号?  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  

    好的、 我问的是独立 ADC、因为我不确定您是否还需要一种从数字转换为模拟的方法。  

    关于您的测量范围、 我假设40-110dB 是 SPL?  

    您使用的是哪种麦克风?  DAC 是否会播放 ADC 随后测量的某种音调?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是的、测量范围是 SPL、没错。

    关于麦克风、我们使用1/2英寸驻极体麦克风。

    我们需要使用 DAC/ADC、因为有一些信息会发送到微芯片。

    此致、