This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:关断器件以实现最低 Iq 的最简单方法

Guru**** 2480805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827185/tas2505-simplest-way-to-shut-down-teh-part-for-lowest-iq

器件型号:TAS2505

您好、关断器件以实现最低电流消耗的最简单方法是什么。  重启时间不重要。  数据表建议关闭所有电源、但您是否可以通过将器件保持在复位状态来实现此目的?   

我们使用具有内部 LDO 的单电源设置:SPKVDD = IOVDD = 3、0V、AVDD = DVDD = LDO_OUT。 电源电压始终存在。 我们始终保持该单元处于复位状态、并在需要时将其从复位状态中退出。 数据表中所述的 I 预期电流消耗:

 

 

查看参考指南后、我发现我应该禁用 POR 电路(如数据表中所述、但我无法正确读取/理解)。 这应将关断电流减小约35uA。 我是否还需要执行其他操作才能获得关断时的规格电流消耗? 参考指南显示了为 TAS2505供电的多种方法以及将设备设置为“低功耗”模式的多种方法,这让我有点困惑。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对的、有许多方法可以将器件置于省电模式(待机和关断模式)。 在某些情况下、它可能会令人困惑。 但一般情况下、这取决于器件的通电方式。

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slau472/slau472.pdf#page=43

    1) 1)如果器件通过单电源轨(SPKVDD)通电、则可以在待机模式(第2.8.1.1节)或关断模式(2.8.1.2)之间进行选择。

    -待机模式。 LDO 带隙必须保持打开(第1页、寄存器1、D1 = 0)、并且所有其他模块断电。 该模式使用 LDO 源(约100uA)、因此消耗更多电流。 优点:该器件可快速响应回放请求。

    -停机模式。 器件完全断电。 SPKVDD 被完全关闭并且没有电流消耗。 优点:器件需要加电例程。 响应回放请求需要更多的时间。

    2) 2)如果使用双电压轨为器件通电、则可以在待机模式(第2.8.1.2.1节)或关断模式(2.8.1.2节)之间进行选择。

    -待机模式。 所有电源都保持开启状态。 所有块都应断电。 它从 AVDD 电源消耗1.5uA 电流。 优点:它可以快速响应回放请求。

    -停机模式。 在这种情况下、您可以在两个选项之间进行选择:

    -所有电源都可以完全关闭。 没有功耗。

    - 1.8V 电源轨未关闭。 PLL 和 HP 电平转换器必须断电(第1页、寄存器2、D3 = 1)。 LDO 带隙必须断电(第1页、寄存器1、D1 = 1)。 POR 电路断电(第1页、寄存器1、D3 = 1)和主基准断电(第1页、寄存器1、D4 = 0)。 这会导致< 1.5uA。

    在您的情况下、单电源设置似乎与选项1相对应。 因此、如果无法关闭电源、则应进入待机模式(标记为绿色)。  

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.