您好、关断器件以实现最低电流消耗的最简单方法是什么。 重启时间不重要。 数据表建议关闭所有电源、但您是否可以通过将器件保持在复位状态来实现此目的?
我们使用具有内部 LDO 的单电源设置:SPKVDD = IOVDD = 3、0V、AVDD = DVDD = LDO_OUT。 电源电压始终存在。 我们始终保持该单元处于复位状态、并在需要时将其从复位状态中退出。 数据表中所述的 I 预期电流消耗:
查看参考指南后、我发现我应该禁用 POR 电路(如数据表中所述、但我无法正确读取/理解)。 这应将关断电流减小约35uA。 我是否还需要执行其他操作才能获得关断时的规格电流消耗? 参考指南显示了为 TAS2505供电的多种方法以及将设备设置为“低功耗”模式的多种方法,这让我有点困惑。