请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3104EVM-K 大家好、我也遇到了同样的问题。
我已经安装了上述驱动程序和软件、但它显示了连接 USB。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我也遇到了同样的问题。
我已经安装了上述驱动程序和软件、但它显示了连接 USB。
Khushboo、您好!
很抱歉、您看到了这些问题、但我有几个问题...
1.您使用的是什么版本的 Windows?
2. USB-MODEVM 电路板上的当前 SW2设置是什么? 我相信除 SW2.8外、其他所有都应该处于"LO"位置。
3.您的所有默认跳线设置是否与 EVM 用户指南中所示相同? 我将通过查看用户 指南中的表1、2和3以及第2.5.2节进行仔细检查。
4.在设备管理器中、连接到 PC 时 EVM 是否显示为什么? 连接后、EVM 应显示为 USB-MODEVM。 如果不是,则问题可能是驱动程序问题。
如果您能回答这些问题、以便我更好地了解您的问题、那将会很好。 谢谢!
此致、
Aaron