This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:TLV320AIC3104EVM-K:

Guru**** 2481155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826452/tlv320aic3104evm-k-tlv320aic3104evm-k

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K

大家好、我也遇到了同样的问题。

我已经安装了上述驱动程序和软件、但它显示了连接 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khushboo、您好!

    很抱歉、您看到了这些问题、但我有几个问题...

    1.您使用的是什么版本的 Windows?  

    2. USB-MODEVM 电路板上的当前 SW2设置是什么? 我相信除 SW2.8外、其他所有都应该处于"LO"位置。  

    3.您的所有默认跳线设置是否与 EVM 用户指南中所示相同? 我将通过查看用户 指南中的表1、2和3以及第2.5.2节进行仔细检查

    4.在设备管理器中、连接到 PC 时 EVM 是否显示为什么? 连接后、EVM 应显示为 USB-MODEVM。 如果不是,则问题可能是驱动程序问题。  

    如果您能回答这些问题、以便我更好地了解您的问题、那将会很好。 谢谢!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复。

    问题是,国家签证司机的问题得到了解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khushboo、

    很高兴问题得到解决!

    此致、

    Aaron