This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:SPK 无输出

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841066/tlv320dac3100-spk-no-output

器件型号:TLV320DAC3100

你好

我在 修订版 A 电路板设计中使用了 TLV320DAC3100IRHB、它已经使用过。 在修订版 B 设计中、我们希望针对加电序列控制进行一些硬件增强、差异如下

修订版 A:DVDD->IOVDD&AVDD->SPKVDD (5V)

修订版 B: SPKVDD (5V)->IOVDD->DVDD->AVDD (建议使用数据表)

但是、我们在调试 Rev.B 板时发现了两个问题

IOVdd_3V3 具有来自 I2C 的2.58V 泄漏电压、该电压打开 DVDD 和 AVDD、因此电源序列控制失败

2、在所有电源轨启动并稳定后、我们仍然激活复位信号、I2C 通信正常、但 SPK+和 SPK-无输出。 我们转储了寄存器表、找到"在 HPL /左侧 D 类驱动器中检测到短路"、 结果是" D 类输出驱动器断电"。

我们进行了以下尝试、但未成功

1、 比较相关引脚的两个版本的接地阻抗、两者之间的阻抗、结果是相同的。

2. 将 Rev.B 的加电控制恢复为与 Rev.A 相同的值

使用了双复位、即在硬件复位后添加了软件复位、 然后 重新为 HPL 输出驱动  器加电(第1页/寄存器31 (0x1F)位 D7 = 1)、在 HPL 之后重新为单声道 D 类驱动器加电(第1页/寄存器32、位 D7 = 1)、仍然报告 HPL 短路并且 SPK 无输出。

耳机短路的标准是什么(因为我们甚至没有使用耳机、并且未连接这些引脚)?我的应用的根本原因是什么? 请帮助您进行分析、谢谢!

BR  

典型值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tyrone、

    我对此问题有一些疑问。

    -您是否有任何负载连接到 SPK+和 SPK-? 我的意思是、如果您将 SPK 输出保持悬空、您是否具有相同的结果?

    -您是否为耳机输出加电? 我看到在两个版本中、耳机输出都标记为 NC。

    -启用 D 类输出时,电源引脚上是否有任何奇怪的行为?

    -如果您没有为耳机输出通电,是否仍然有同样的问题?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    感谢您的回复。 请参阅下面的内容。

    1.是的

    2.否、下面两个版本的寄存器设置

    第1页/寄存器31 (0x1F):耳机驱动器:0x04

    不可以、当我们尝试启用 D 类输出时、所有4个电源轨都正常且稳定

    4.是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tyrone、

    我看不到任何可能导致耳机输出问题的东西。 这可能与初始化问题有关。 我还有其他问题要更好地解决这个问题。

    -这是一个单元问题吗? 我的意思是、如果您更换修订版 B 板上的 TLV320DAC3100、您是否有同样的问题? 在 rev B 板上、您的故障百分比是多少?

    -我担心 PWR_3V 电压轨、因为它在不同的时间为不同的电源引脚提供电压电平。 我正在寻找有关这方面的更多信息、但我认为应同时将该单轨电压施加到所有引脚上。 那么、我的问题是、您能否尝试为 AVDD 和 HPVDD 引脚使用不同的电源? 或者、您能否同时在 IOVDD、AVDD 和 HPVDD 上施加此电压电平?

    如果您对此有疑问或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    回答您的问题

    不可以、我们测试的每个 Rev.B 板都由于此问题而失败。   

    2、 我们已重新设计、同时制作了 IOVDD、AVDD 和 HPVDD (如修订版 A)。

    但是、我可能会朝错误的方向走、这个问题实际上与耳机输出无关。  

    我们再次检查了 SPK 输出线路、发现在 Rev.B 板上没有 C265和 C266的情况下启用了 SPK OUT 驱动器、但这些电容器可以用于 Rev.A 板。

    当加载这些电容器时、我们无法捕获 Rev.B 板的 SPK OUT 信号(始终为低电平)上的任何变化甚至抖动。 另一方面、如果没有电容、SPK OUT 信号的过冲将高达8V。  

    我的问题如下(我们发现了这一原因并正在分析):

    这些 电容器如何导致问题、以及为什么不影响修订版 A?

    2. 您是否建议在 SPK OUT 线路上添加电容器?  哪些值适合于消除过冲?

    附录如下

    BR

    典型值

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tyrone、

    感谢您提供上述信息。

    在 D 类方案中使用输出电容器时、在外部组件的帮助下使用该器件非常重要。 否则、可能会导致短路/过流问题。

    在这种情况下、EMI 或 LC 滤波器可能很有用、因为它们有助于提高 D 类性能、而不会有损坏器件的风险。 请查看以下文档以了解更多详细信息:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa581/slaa581.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    非常感谢!  我了解有关 D 类驱动器的更多信息。

    现在、我们已经有了基于 Rev.B 设计建议的文档的解决方案。 但是、我们仍然需要解决短路颤动的严重情况、以确保 D 类驱动器不会因未知更改而再次发生故障。